{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Wie wird eine Easy UPS 3S als Standalone System aus dem Wartungs-Bypass-Modus in den normalen Betrieb geschaltet?

1. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Stromunterbrecher/Sicherungen in der

Position OFF (AUS) befinden.

2. Drehen Sie den Eingangsschalter für den statischen Bypass (SSIB) in die Position

EIN (geschlossen).

Die Anzeige wird eingeschaltet und der Startbildschirm wird angezeigt.

3. Drehen Sie den Ausgangsschalter (UOB) in die Position EIN (geschlossen).

Die USV wird im statischen Bypass-Betrieb gestartet.

4. Drehen Sie den Eingangsschalter (UIB) in die Position EIN (geschlossen).

Der Gleichrichter wird hochgefahren.

5. Wenn die Gleichrichter-LED stetig grün leuchtet, wird der Wechselrichter mit

dem Bypass synchronisiert.

6. Drehen Sie den/die Batterieschalter (BB) in die Position EIN (geschlossen).

7. Bringen Sie die Abdeckung über dem Wartungs-Bypass-Schalter (MBB)

wieder an.

HINWEIS: Das System wird erst in den normalen Modus umgeschaltet,

wenn die Abdeckung des Wartungs-Bypasses wieder angebracht wurde.

8. Wählen Sie in der Anzeige 1 und dann Funktion > Alarm löschen.

HINWEIS: Das System wird erst in den normalen Modus umgeschaltet,

wenn die Abdeckung des Wartungs-Bypasses wieder angebracht und der

Alarm gelöscht wurde.

9. Die USV schaltet nach ca. 60 Sekunden automatisch in den Normalbetrieb

zurück.

Auf der Benutzeroberfläche leuchten die folgenden LEDs:

2

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Easy UPS 3S
Produkt:
Easy UPS 3S-UPS - Data Center and Facility 3 Phase
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Easy UPS 3S
Produkt:
Easy UPS 3S-UPS - Data Center and Facility 3 Phase