FAQs durchsuchen
Welche Bedeutung hat die Fehlernummer 5446 beim Servoverstärker Lexium 32?
Die Fehlernummer 5446 ist ein Systemfehler und bedeutet „EEPROM Prüfsummenfehler“.
Eine mögliche Ursache ist ein Defekt des EEPROMs. Die Meldung erscheint im Display des Lexium 32, sobald versucht wird, die Parameter via Inbetriebnahme Software SoMove ins EEPROM zu speichern.
Ein EEPROM ist nicht mehr funktionsfähig, wenn die Anzahl der maximalen Schreibzyklen (1.000.000) durch die Applikation überschritten wurde.
Eine weitere Ursache für das Aufreten der Fehlermeldung ist, wenn während des Schreibvorgangs der „PowerFailDaten“ in das EEPROM der Servoverstäker abgeschaltet wird. Der Lexium 32 Servoverstärker erkennt beim Wiedereinschalten, dass die Abspeicherung der Daten nicht vollständig war.
Die „PowerFailDaten“ sind keine zwingend notwendigen Betriebsparameter.
Ein erneutes Speichern der Geräteparameter in das EEPROM behebt den Fehler.