FAQs durchsuchen
Wie ist der Anlauftest bei dem Sicherheitsmodul XPSUAK12AP definiert?
Der Anlauftest wird durchgeführt, nachdem das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen und eingeschaltet wurde.
Der Anlauftest wird z.B. für Anwendungen mit Schutztür-Überwachung eingesetzt. Der Starteingang wird dauerhaft aktiviert, z.B. durch Einlegen einer Drahtbrücke (automatischer Anlauf).
Nach dem Einschalten müssen die sicherheitsbezogenen Eingänge durch Öffnen und Schließen der Schutztür deaktiviert und aktiviert werden, bevor die sicherheitsbezogenen Ausgänge ein bzw. durchschalten.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: