{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Wozu wird die Steuerungsart Profil I/O bei einem Altivar Frequenzumrichter verwendet?

Im Menü der ATV Steuerung (Ctl-) befindet sich der Parameter Steuerungsart CHCF, welcher auf "gemeinsam/ getrennt" und "Profil I/O" gestellt werden kann.

Das Profil I/O vereinfacht die SPS Programmierung und ermöglicht es, den Antrieb zu starten, ohne einer Startsequenz wie dem Profil Drive Com (DSP402) zu folgen.

Der Antrieb startet, sobald der Fahrbefehl erteilt wird.

Durch einfaches Setzen von Bit 0 des Steuerwortes (Standardbelegung) wechselt der Antrieb vom RDY- in den RUN-Status.
Die Bits 1 bis 15 des Steuerwortes können einer Funktion zugewiesen werden, wie z.B. Drehzahlvorwahl, JOG oder +/- schnell.
Der Antrieb startet, sobald der Fahrbefehl erteilt wird.
Um eine dieser Funktionen zu verwenden, weisen Sie den mit dieser Funktion verbundenen Parameter einem Bit im Steuerwort zu:
Ein Bit im Profil I/O aktiviert diese Funktion: CD00 bis CD15,
Das Bit 0 - Bit 15 des Steuerwortes schaltet mit HIGH.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: