FAQs durchsuchen
Ist es auch bei einem Netzausfall möglich, die Umrichter der Baureihe ATV930 geführt über eine Auslauframpe zu stoppen?
Mit der werksseitigen Einstellung schaltet der Frequenzumrichter bei Ausfall der Netzspannung mit einer Fehlermeldung ab und der Motor wird ungebremst frei auslaufen.
Um den Motor auch bei Netzausfall schneller anhalten zu können, gibt es die Möglichkeit, die durch Kondensatoren gespeicherte Energie des Zwischenkreises zu nutzen
und so den Motor geführt an einer Auslauframpe herunter zu fahren.
Dazu ist folgende Einstellung nötig:
Im Menü 5.16 "Handh. Fehler/Warn." den Punkt "Verh bei Unterspg" aufrufen und dort bei "StopMod Netzausf." --> "Alarm / Stop Ramp" setzen.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: