FAQs durchsuchen
Wie wird ein Klon einer Steuerung vom Typ M241/M251/M262 inklusive Benutzerverwaltung über eine SD-Karte erstellt?
Um eine Applikation über eine SD-Karte zu klonen, muss der Funktionsblock 'FB_ControlClone' Teil der Anwendung sein.
Der Funktionsbaustein wird in der Onlinehilfe beschrieben:
- Laden Sie zunächst Ihre Applikation auf eine M241/M251/M262-Steuerung herunter
- Wenn Sie sich das erste Mal mit einer der Steuerungen verbinden, müssen Sie sich mit den nachfolgenden Benutzerdaten anmelden:
- Benutzer: 'Administrator'
- Kennwort: 'Administrator'
- Sie werden anschließend dazu aufgefordert, Ihr Passwort zu ändern
- Verbinden Sie sich mit dem Webserver um die Klon-Option zu aktivieren:
- HTTPs://*.*.*.* (*.*.*.* = IP-Adresse der M241/M251/M262-Steuerung)
- Loggen Sie sich mit dem Benutzernamen 'Administrator' und dem von Ihnen neu festgelegten Passwort ein
- Wechseln Sie in den Tab 'Maintenance'
- Wechseln Sie in das Untermenü 'User Management':
- Aktivieren Sie die Verwaltung der Benutzerrechte für den Klon durch einen Klick auf die Schaltfläche ‘Include user rights’:
- Ein Hinweis informiert Sie, dass die Benutzerrechte in das Klonverfahren einbezogen werden:
- Optional: Sie können die Benutzerkontenverwaltung für die geklonten Steuerungen deaktivieren, indem Sie die Schaltfläche 'Disable' unter 'Users accounts management' klicken:
- Ein Hinweis informiert über den neuen Stand der Benutzerverwaltung und den neuen LogIn-Benutzer/Passwort:
Hinweis: Sollten Sie die Benutzerkontenverwaltung deaktiviert haben, ist das Einloggen in den Webserver mit dem Benutzernamen Anonymous und ohne Passwort möglich.
- Wenn Sie eine Steuerung vom Typ M241 oder M251 verwenden, müssen Sie die Verwaltung der Benutzerrechte für den Klon noch einmal aktivieren, indem Sie die Schaltfläche 'Include users rights' anklicken.
- Formatieren Sie eine SD-Karte im FAT32 Format und geben Sie als Name ‘CLONEx’ an( x= beliebiges ASCII Zeichen)
- Schalten Sie die Steuerung aus
- Stecken Sie die SD-Karte in die Steuerung
- Starten Sie die Steuerung neu
- Der Klon wird auf der SD-Karte generiert
- Schalten Sie die Steuerung aus
- Entfernen Sie die SD-Karte
- Setzen Sie die SD-Karte in die neue Steuerung ein
- Schalten Sie die neue Steuerung ein
- Die Applikation wird inclusive Benutzerkontenverwaltung auf die neue Steuerung geschrieben
- Warten Sie, bis die SD-LED durchgehend grün leuchtet
- Schalten Sie die Steuerung aus
- Entfernen Sie die SD-Karte
- Schalten Sie die Steuerung ein
Hinweis: Der Vorgang wird ebenfalls in der Onlinehilfe beschrieben:
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: