FAQs durchsuchen
Gibt es Messgeräte aus den Baureihen Acti9, PowerLogic, EasyLogic oder ION mit einer Profibus/Profinet - Schnittstelle ?
Beschreibung:
Messgeräte aus den oben genannten Baureihen sind mit diversen Kommunikationsschnittstellen ausgestattet - u.a. Modbus RTU/TCP - IP, LonWorks, MBus, BacNet/IP.
Antwort:
Eine Profibus bzw. Profinet - Schnittstelle bieten die Messgeräte der obigen Baureihen nicht an.
Messgeräte aus den oben genannten Baureihen sind mit diversen Kommunikationsschnittstellen ausgestattet - u.a. Modbus RTU/TCP - IP, LonWorks, MBus, BacNet/IP.
Antwort:
Eine Profibus bzw. Profinet - Schnittstelle bieten die Messgeräte der obigen Baureihen nicht an.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: