FAQs durchsuchen
Wie funktioniert die Zeit-Synchronisation bei der Messgeräte Serie PM5500?
Vorgehensweise zum Einstellen der NTP-Zeitsynchronisation:
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
-- Stellen Sie die NTP-Zeitsynchronisation auf der Webseite auf "deaktiviert".
-- Stellen Sie die Zählerzeit in der Zähleranzeige auf "Lokal" ein. Maint > Setup > Clock > Meter Time.
Dies ist erforderlich, wenn sich der Zähler in einer anderen Zeitzone als UTC befindet und
Sie die lokale Zeit und nicht die UTC-Zeit anzeigen möchten.
Sie müssen dies manuell von der Zähleranzeige aus durchführen.
Dies kann nicht über die Kommunikation erfolgen.
-- Stellen Sie den Zeitzonen-Offset in der Webseite auf "UTC".
Bitte beachten Sie, dass dies ein Zeitversatz im Bezug auf die interne Zeit des Messgeräts ist.
F&E hat eine Änderung des Namens auf der Webseite akzeptiert, um diese Verwirrung zu beseitigen.
Wir können also mit dieser Änderung in der kommenden Version rechnen.
Synchronisieren der Zeit mit ION Setup
-- Richten Sie die NTP-Zeitsynchronisation ein und speichern Sie diese.
Punkte, die zu beachten sind:
Die Implementierung des Zeitzonen-Offsets auf der Webseite des Zählers bezieht sich immer auf die interne Zeit des Zählers und wendet den Offset an, um die Zeit auf der Webseite und im Display des Zählers anzuzeigen.
Beispiel 1: Wenn die NTP-Zeitsynchronisierung auf der Webseite mit UTC+1 eingestellt ist, wendet das Messgerät den UTC-Offset an und zeigt die Zeit als [NTP-Serverzeit + 1 Stunde] auf der Webseite und im Messgerätedisplay an, aber die interne Zeit des Messgeräts zeigt die NTP-Serverzeit.
Beispiel 2: Wenn Sie die NTP-Zeitsynchronisation nicht einstellen und die Zeitsynchronisation von ION Setup aus durchführen und die Zeit so einstellen, dass sie mit der lokalen PC-Zeit synchronisiert wird (der UTC-Offset auf der Webseite ist auf UTC+1 eingestellt), dann wird die interne Zeit des Messgeräts auf die gleiche Zeit eingestellt wie [lokale PC-Zeit + im ION Setup eingestellter Zeit-Offset], aber die Anzeigezeit im Messgerät und auf der Webseite ist [PC-Zeit + im ION Setup eingestellter Zeit-Offset + 1 Stunde].
Beispiel 3: Wenn die NTP-Zeitsynchronisation deaktiviert ist und die Zählerzeit bereits mit der PC-Zeit synchronisiert ist, dann wird, wenn Sie den UTC-Zeit-Offset von der Webseite aus ändern, die Zeitanzeige in der Webseite und im Zählerdisplay unverändert bleiben, aber die lokale Zeit des Zählers wird auf [im Zähler angezeigte Zeit - in der Webseite eingestellte UTC-Offset-Zeit] gesetzt.
Wenn Sie die NTP-Zeitsynchronisation eingerichtet haben, funktioniert die manuelle Zeitsynchronisation mit ION Setup nicht. Es ist erforderlich, die NTP-Zeitsynchronisation über die Webseite zu deaktivieren, um die Zeitsynchronisation über ION Setup durchführen zu können.
Beachten Sie, dass, wenn Sie die NTP-Zeitsynchronisation deaktivieren und dann den Zeitzonen-Offset in der Webseite ändern, dies zu unerwarteten Fehlern führen kann. Die Zeit wird nicht korrekt dargestellt werden, auch wenn Sie die NTP Zeitsynchronisation wieder mit dem richtigen Zeitzonen-Offset aktivieren. Um die Zeit wieder richtig einzustellen, müssen Sie die bereits erwähnte Schritt-für-Schritt-Anleitung befolgen.