FAQs durchsuchen
Wie kann der Energieverbrauch umfangreich mit der Software Power Monitoring Expert analysiert werden?
Das Energieanalyse-Dashboard-Modul enthält Dashboard-Gadgets, mit denen Sie den Verbrauch nach Lasttyp aufschlüsseln, die Verbrauchskosten visualisieren und eine 80/20-Analyse durchführen können, um die größten Verbraucher zu identifizieren.
Sie können Verbrauchsmuster und Anomalien erkennen und verschiedene Verbraucher im Zeitverlauf vergleichen.
Verwenden Sie das Dashboard-Modul Energieanalyse, um:
-- den Verbrauch nach Lasttyp aufzuschlüsseln.
-- Verbrauchskosten zu visualisieren.
-- eine 80/20-Analyse durchzuführen, um die größten Verbraucher zu identifizieren.
-- Verbrauchsmuster und Anomalien zu identifizieren.
-- verschiedene Verbraucher über die Zeit zu vergleichen.
Die folgenden Gadgets sind Teil dieses Moduls:
-- Sankey-Gadget
-- Pareto-Diagramm-Minianwendung
-- Aggregiertes Pareto-Diagramm-Gadget
-- Heatmap-Gadget
-- Verbrauchs-Ranking-Gadget
-- Aggregiertes Verbrauchs-Ranking-Gadget
Hinweis: Das Energieanalyse-Dashboard-Modul ist lizenzpflichtig.