FAQs durchsuchen
Wie kann ein Abrechnungssystem mit der Software Power Monitoring Expert aufgesetzt werden?
Das "Energy Billing Module" ist ein voll funktionsfähiges, energiebasiertes Abrechnungsberichtssystem.
Es bietet auch Last- und Verbrauchsüberwachung und -berichterstattung auf Abzweigstromkreisebene,
die typischerweise in Rechenzentrumsanwendungen verwendet werden.
Verwenden Sie das "Energy Billing Module", um:
-- Energiekosten den Verbrauchern zuzuordnen.
-- Versorgungsrechnungen durch Schattenabrechnungen zu verifizieren.
-- Bedarfsgebühren zu vermeiden.
-- Energieabrechnungsdaten in Buchhaltungs- und Finanzsysteme zu exportieren.
-- Verbrauch von Zweigstromkreisen zu Kunden und IT-Racks zuzuordnen.
-- Energieschwellenberichte zu erstellen.
-- Kunden überschüssigen Energieverbrauch in Rechnung zu stellen.
Die folgenden Berichte sind Teil dieses Moduls:
-- Abrechnungsbericht
-- Abrechnungs-Zusammenfassungsbericht
-- Rechnungsprüfungsbericht
-- Bericht "Energie nach IT-Kunden
-- Mehrfachabrechnungsbericht
-- Mehrfachabrechnungs-Exportbericht
Hinweis: Das "Energy Billing Module" ist lizenzpflichtig.