FAQs durchsuchen
Wie kann ein Alarmierungs- und Benachrichtigungssystem mit der Software Power Monitoring Expert eingerichtet werden ?
Verwenden Sie das Event Notification Module (ENM), um Empfänger über kritische Ereignisse im Stromnetz zu benachrichtigen.
ENM kann Benachrichtigungen über Ereignisse im Stromversorgungssystem per E-Mail oder SMS senden.
ENM verwendet die Anwendung "Alarme", um Systemereignisse zu erkennen. Sie können Benachrichtigungen für Aktivitäten in jeder der Ansichten "Ereignis", "Alarm" oder "Störung" einrichten. Die Details der Benachrichtigung werden in einer Benachrichtigungsregel definiert.
Eine Benachrichtigungsregel kann aktiviert oder deaktiviert werden, und Sie können einen Zeitplan verwenden, um zu bestimmen, wann die Regel angewendet wird. Sie können mehr als eine Benachrichtigungsregel definieren.
Achtung:
UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DER AUSRÜSTUNG
-- Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Verwendung des Ereignisbenachrichtigungsmoduls
zur Alarmbenachrichtigung, wenn die Sicherheit von Menschen oder Geräten von der Ausführung
der Steuerungsaktion abhängt.
-- Verwenden Sie das Ereignisbenachrichtigungsmodul nicht zur Steuerung zeitkritischer Funktionen.
-- Verwenden Sie die Software nicht zur Steuerung dezentraler Geräte ohne
angemessene Zugriffskontrolle und Statusrückmeldung.
-- Berücksichtigen Sie die Auswirkungen von unvorhergesehenen Übertragungsverzögerungen oder
Ausfällen von Kommunikationsverbindungen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schweren Verletzungen oder Geräteschäden führen.
HINWEIS:
Andere Teile des gesamten Kommunikationssystems, wie z. B. E-Mail-Server und Mobiltelefonsysteme, können ausfallen und dazu führen, dass Benachrichtigungen nicht zugestellt werden. Wenn Benachrichtigungen nicht an die Empfänger zugestellt werden, können Zustände, die eine Alarmierung verursachen, fortbestehen und zu sicherheitskritischen Problemen führen.
Das ENM Modul ist lizenzpflichtig.