{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, um die Funktion "Erkennung der Störungsrichtung" ( Disturbance Direction Detection DDD) in der Software Power Monitoring Expert zu benutzen?

Die Erkennung der Störungsrichtung (Disturbance Direction Detection DDD) ist eine Schneider Electric Technologie, die einige Netzanalysatoren besitzen.

Schneider Electric Netzanalysatoren mit dem Modul zur Erkennung der Störungsrichtung können Fehler vor und hinter dem Zähler erkennen. Das Modul gibt Ihnen einen Zuverlässigkeitsgrad, wo eine Störung der Netzspannung oder des Netzstroms in Bezug auf den Standort des Zählers aufgetreten ist. Eine ausführliche Beschreibung des Moduls Disturbance Direction Detection finden Sie in dem beigefügten Dokument.

Zum Einrichten der Anwendung DDD Indicators ist Folgendes erforderlich:
--   Die PME muss installiert und in Betrieb genommen sein.

Stromüberwachungsgeräte mit DDD-Funktionalität müssen in Ihrem elektrischen Netz an den Stellen installiert sein, an denen Sie auch Spannungsstörungen überwachen möchten. Die Geräte müssen an die PME angeschlossen sein und miteinander kommunizieren.
Die folgenden Geräte sind mit dieser Anwendung kompatibel:

--   ION9000
--   PM8000
--   ION7650 (v350 und höher)
--   ION7550 (v350 und höher)
--   ION7400
--   ION8650A/B (v407 und höher)
--   ION8800A/B (v362 und höher)
--   Baureihe 9410
--   9810er Serie
--   ACCESS 9610


Die interne Uhr der Überwachungsgeräte muss zeitsynchronisiert sein. Die Standardsynchronisation (± 1s) zwischen dem PME-Server und den Überwachungsgeräten ist gut genug. Eine hochgenaue (± 1ms) Zeitsynchronisation (z. B. GPS, IRIG-B oder PTP) kann ebenfalls verwendet werden, ist aber für diese Anwendung nicht erforderlich.

Die Erkennung von Netzqualitätsereignissen für Sag/Swell und Transienten müssen in den Netzüberwachungsgeräten aktiviert sein, für die Sie die Störungsindikatoren im Ein-Linien-Diagramm anzeigen möchten.

Sie benötigen ein Ein-Linien-Diagramm für jedes elektrische Netz, das Sie in diese Anwendung einbeziehen möchten.


Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
METSEION92030METSEION95040METSEION95030METSEION92040PSWDZNCZZSPEZZ
Weitere Produktinformationen
Produkt:
METSEION92030METSEION95040METSEION95030METSEION92040PSWDZNCZZSPEZZ