FAQs durchsuchen
Was wird unter "Thermische Überwachung von Niederspannungs-Stromschienen (LV)" in der Software Power Monitoring Expert verstanden?
Diese Anwendung bietet eine kontinuierliche Fernüberwachung der thermischen Bedingungen von Niederspannungs-Stromschienen, die mit Easergy CL110 oder TH110 Temperatursensoren ausgestattet sind.
Sie können die Temperaturdaten in Echtzeit sehen, historische Temperaturtrends analysieren und eine Alarmierung auf Basis von Temperaturschwellenwerten einrichten.
Alle anwendbaren PME-Leistungsüberwachungsfunktionen sind verfügbar, um mit den Stromschienen-Temperaturdaten verwendet zu werden.
Achtung:
UNGENAUE DATENERGEBNISSE
-- Stützen Sie Ihre Wartungs- oder Serviceaktionen nicht ausschließlich auf Meldungen und Informationen,
die von der Software angezeigt werden.
-- Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Meldungen und Berichte der Software, um festzustellen, ob das System
korrekt funktioniert oder alle geltenden Normen und Anforderungen erfüllt.
-- Berücksichtigen Sie die Auswirkungen von unvorhergesehenen Übertragungsverzögerungen oder
Ausfällen von Kommunikationsverbindungen.
-- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Tod, zu schweren Verletzungen, zu Geräteschäden oder
zum dauerhaften Verlust von Daten führen.