{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Wie sind die verschiedenen Bypass-Einstellungen einer einphasigen Symmetra-USV?


Die Symmetra-USV-Systeme sind für den Betrieb mit einer Nenneingangsspannung von 208V oder 240V ausgelegt. Diese USV-Anlagen können jedoch im Online-Betriebsmodus über einen weiten Eingangsspannungsbereich von 155-276V betrieben werden. Wenn die Eingangsspannung innerhalb dieses Bereichs liegt, sind die Leistungsmodule in der Lage, eine gleichmäßige Ausgangsspannung zu erzeugen. Wenn die Eingangsspannung einen dieser Grenzwerte überschreitet, arbeitet die USV im Batteriebetrieb, bis die Versorgungsspannung korrigiert ist.

Wenn die USV überlastet ist oder ein Fehler vorliegt, der die Leistungsmodule daran hindert, die Last normal zu versorgen, schaltet die USV in Bypass Betrieb, um die Last über Bypass zu versorgen. Die Selektivität dieses Bypass-Betriebsbereichs hängt von der Bypass-Einstellung des PowerView-Displays ab.

Auf die Bypass-Einstellung kann über das PowerView Display unter dem Menü „Einstellungen > Bypass“ zugegriffen werden. Diese Einstellung legt fest, wie die USV auf einen USV-Ausfall reagiert. Sollte die USV einen Fehler haben und auf Bypass schalten, kann die USV auf zwei Arten reagieren:

1) Auf Bypass gehen
2) Last abwerfen

1
2
Wenn die USV auf "Go to Bypass" eingestellt ist, beträgt der Bypass-Betriebsbereich -20 % bis +10 % der Phase-Phase-Ausgangsspannung. Wenn die USV auf Drop Load eingestellt ist, beträgt der Bypass-Betriebsbereich -12% bis +6% der Phase-Phase-Ausgangsspannung.  Unabhängig von der gewählten Einstellung schaltet die USV die Last ab, wenn die Eingangsspannung außerhalb des angegebenen Bereichs liegt, anstatt sie unerwünschten Spannungspegeln auszusetzen.

Wenn der Bypass nur über PowerView Display befohlen wird, ist er selektiver. Wenn die Eingangswechselspannung außerhalb des Bereichs von -12% bis +6% relativ zur Eingangsspannungswähler-Einstellung liegt oder die Ausgangsfrequenz nicht mit dem Eingang synchronisiert ist, lässt sich die USV nicht auf Bypass schalten, wenn sie gerade online arbeitet.  Wenn die USV über ein Zubehörteil in den Bypass befohlen wird, wird die oben genannte Bypass-Einstellung NICHT verwendet.
Bitte beachten Sie, dass die USV, wenn es absolut notwendig ist, immer noch über den Bypass Schalter an der USV in den Wartungsbypass geschaltet werden kann. Sollte die USV nicht über das PowerView Display wird, können Schäden an angeschlossenen empfindlichen Lasten entstehen, wenn der Bypass über den Wartungsbypass-Schalter erzwungen wird.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: