FAQs durchsuchen
Was ist der Hauptunterschied zwischen der IEC61131 und der IEC61499, welche bei der Schneider Software "EcoStruxure Automation Expert" Anwendung findet?
Die IEC 61131 ist ein Standard, der die SPS-Programmiersprachen definiert, während die IEC 61499 ein Standard für die Modellierung verteilter Steuerungssysteme ist.
Die IEC 61499 ist eine Erweiterung der IEC 61131 und bietet die Möglichkeit, Automatisierungsanwendungen unabhängig von der zugrundeliegenden Automatisierungshardware zu modellieren und auf verschiedene Teilnehmer zu verteilen. Der Ablauf dieser Automatisierungslösung wird nicht zyklisch sondern ereignisgesteuert angetriggert. Die Bausteine werden durch ein Signal, wie z.B. einem Sensor im Eingangsbereich einer Rollenbahn, gestartet.
Die IEC 61499 definiert nicht die zu verwendende Programmiersprache, sie ist eine Ergänzung zur IEC 61131.