FAQs durchsuchen
Gibt es die Begriffe „Koordinationstyp 1 oder Typ 2“ bei den Frequenzumrichtern?
Die Begriffe "Koordinationstyp 1 oder Typ 2" sind in der Norm IEC 60947-4-1 definiert.
Diese Norm gilt für konventionelle Geräte (Motor, Schütz, Leistungsschalter ), aber nicht für Anwendungen mit Umrichtern ohne konventionelle Geräte.
Gemäß der Norm werden die Begriffe "Koordinationstyp 1 oder Typ 2" daher nicht für Anwendungen, in denen ausschließlich Umrichter eingebunden sind, benutzt.
Heute wird über die Kombination aus Leistungsschalter (Motorschutzschalter), Schütz und Antrieb gesprochen, die Personen und Geräte bei einem Kurzschluss am Netz schützen.
Deshalb sind alle neuen Antriebe als kompletter Motorabgang bezüglich der Schutznorm IEC61800-5 versehen.