FAQs durchsuchen
Was bedeutet die Fehlermeldung "PHF" beim Sanftanlasser ATS48 und wie kann der Fehler beseitigt werden?
Die Fehlermeldung "PHF" bedeutet Phasenverlust und wird unter folgenden Bedingungen ausgelöst:
-- Bei Ausfall einer Netzphase
-- Bei Ausfall einer Motorphase oder
wenn der Motorstrom in einer Phase unter den eingestellten Schwellwert des Parameters "PHL" sinkt.
Der maximale Wert des Parameters "PHL" beträgt 10% des Nennstroms des Sanftanlassers -
z.B. beim ATS48D17Q beträgt der Nennstrom 17A und somit würde der Sanftanlasser die Fehlermeldung "PHF" ausgeben,
wenn in einer Motorphase der Strom unter den Wert von <1,7A sinkt.
Nur mit der Programmiersoftware SoMove besteht die Möglichkeit, die Motorphasenüberwachung auszuschalten.
Dazu wird der Parameter "PHP" auf 'Off' gesetzt.
In diesem Fall kann auch ein Motor mit einer kleineren Leistung störungsfrei am ATS48 betrieben werden.