FAQs durchsuchen
Ist es möglich, den Frequenzumrichter ATV930 / ATV630 mit einer festen Taktfrequenz zu betreiben?
Über den Parameter "OFI" (Aktivierung Sinusfilter) wird die Taktfrequenz des Frequenzumrichters begrenzt.
Der Umrichter passt aber trotzdem die Taktfrequenz entsprechend seines thermischen Zustands an.
Somit ist es nicht möglich, eine feste Taktfrequenz von z.B. 4 kHz einzustellen.
Das gleiche gilt für den Parameter "SFT" (Typ der Taktfrequenz) .
Hier kann der "Typ 2" gewählt werden.
Dabei moduliert der Frequenzumrichter die Taktfrequenz nicht mehr, sondern versucht die eingestellte Taktfrequenz zu halten.
Nur bei starker thermischer Erwärmung wird der Frequenzumrichter die Taktfrequenz nochmals verringern. Dies lässt sich nicht ausschalten.
Siehe:
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: