FAQs durchsuchen
Was ist beim Anschluss eines Schrittmotors an den Schrittmotorverstärker SD326 / SD328 und der Drehüberwachungsfunktion zu beachten?
Bei dem Schrittmotorverstärker SD328xx und SD326xx ist bei Verwendung ohne Drehüberwachung durch den Encoder im Motor darauf zu achten, dass die Motorphasen nicht vertauscht sind.
Bei nicht Verwendung der Drehüberwachung und falsch angeschlossenen Motorphasen (U, V, W) dreht der Schrittmotor in die falsche Richtung.
Bei Verwendung der Drehüberwachung durch den Encoder erscheint eine Fehlermeldung
(beim SD326 leuchtet eine rote LED "RM-Fault", beim SD328 erscheint eine Fehlernummer im Display).
Bei aktivierter Drehüberwachung und richtig angeschlossenem Encoderkabel leuchtet bei eingeschaltetem Gerät die LED "ENCODER".
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: