FAQs durchsuchen
Ist ein 1-Phasen-Betrieb beim Motorschutzrelais der Baureihe LR97D möglich?
Das elektronische Motorschutzrelais LR97D kann in einem 1-Phasen-Wechselstrom System verwendet werden.
Der DIP-Schalter sollte auf der Position "1P" stehen.
Die Verdrahtung wird folgendermaßen durchgeführt:
Die Phase wird mit L1-T1 und der Neutralleiter auf L3-T3 oder L2-T2 angeschlossen
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Produkt: