{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Ist es ohne die Inbetriebnahme-Software SoMove möglich, Variablen in den E/A Scanner für Modbus TCP einzutragen ?

Es ist nur mit der Inbetriebnahme-Software SoMove möglich, bis zu 32 Variablen in den ModBus TCP - E/A Scanner einzutragen.

Der ModBus TCP - E/A Scanner hat keinen festen Speicherbereich, deshalb kann dieser nicht über den Feldbus beschrieben werden.

Im E/A Scanner für Modbus RTU hingegen können über den Feldbus bis zu 8 Variablen beschreiben werden. Der Frequenzumrichter benötigt dazu eine Modbus RTU Slave Adresse. Die Adressen können zwischen 1 bis 247 vergeben werden.
Wird z.B. die Slave Adresse "3" vergeben, wird der FU von der Steuerung nicht mit der Unit ID "255", sondern mit der Unit ID "3" erreicht.

In der folgenden Grafik sieht man, welche Adressen hierzu verwendet werden können:

Image

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: