FAQs durchsuchen
Wie können beim Frequenzumrichter ATV12 verschiedene Festfrequenzen / Festdrehzahlen / Vorwahlfrequenzen eingestellt werden ?
Es können 2, 4 oder 8 Frequenzen vorgewählt werden. Dafür sind 1, 2 oder 3 Logikeingänge erforderlich.
Hinweis:
Um 4 Frequenzen zu erhalten, sind 2 Eingänge und 4 Frequenzen zu konfigurieren.
Um 8 Frequenzen zu erhalten, sind 3 Eingänge und 8 Frequenzen zu konfigurieren.
Hier ist ein Beispiel markiert, um die Festdrehzahl 7 "( SP7 )" anzusteuern. Dazu werden in diesem Fall drei Logikeingänge benötigt.
Um wie in diesem Beispiel die Festfrequenz SP7 einzustellen, sind am Frequenzumrichter folgende Einstellungen vorzunehmen:
1. Am Frequenzumrichter zuerst das Menü "FUN" aufrufen.
2. Dort den Parameter "PSS-" für die Vorwahlfrequenzen auswählen.
3. Jetzt erfolgt die Zuweisung der Logikeingänge.
Dazu z.B. dem Parameter "PS2" den Logikeingang LI2, dem Parameter "PS4" den Logikeingang LI3 und
dem Parameter "PS8" den Logikeingang LI4 zuweisen.
4. Zum Schluss erfolgt die Zuweisung der verschiedenen Frequenzen bei den Parametern "SP2 bis SP8".
5. Um jetzt die Vorwahlfrequenz "SP7" anzusteuern, müssen am Frequenzumrichter die Logikeingänge LI3 und LI4
mit dem Logikeingang des Fahrbefehls beschaltet werden.