FAQs durchsuchen
Warum zeigt der Netzanalysator ION9000 auf der Übersichtsseite des EN50160 Berichts einen Fehler an, während die Detailansicht keinen Fehler anzeigt?
Problem:
Die Amplitude der Versorgungsspannung zeigt im Abschnitt "Zusammenfassung" ein rotes Kreuz für diese Woche an, aber im Abschnitt "Details" sieht es so aus, als gäbe es kein solches Problem. Bitte sehen Sie sich die folgenden Screenshots an.
-------------------------------------------------------------------
Umgebung:
ION9000 Messgerät nach Upgrade von v2.2.1 auf v3.0.0 (aktuelle Firmware)
-------------------------------------------------------------------
Lösung:
Für dieses Problem gibt es derzeit noch keine Lösung. Es gibt jedoch einen Workaround. Führen Sie bitte die folgenden Schritte aus, um das Problem zu umgehen.
- Verbinden Sie sich mit dem Messgerät via ftp/sftp
- Navigieren Sie zu web->resources->js
- Laden Sie die Datei file powerQualitySummary.js herunter
- Öffnen Sie diese Datei in einem Texteditor und nehmen Sie die folgenden Änderungen vor (beachten Sie, dass die zusätzliche 1 entfernt wurde) (der folgende Screenshot dient als Referenz)
- #V1MagN21OverN -> #V1MagN2OverN
- #V2MagN21OverN -> #V2MagN2OverN
- #V3MagN21OverN -> #V3MagN2OverN
- #poV1MagN21OverN -> #poV1MagN2OverN
- #poV2MagN21OverN -> #poV2MagN2OverN
- Speichern Sie
- Ersetzen Sie die Datei auf dem Messgerät durch die neue Version
- Aktualisieren der Webseite am Messgerät, wenn eine Verbindung besteht
Hinweis: Bei jedem Firmware - Upgrade wird diese Datei überschrieben und die Änderungen müssen erneut vorgenommen werden.