{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Wozu kann das Configuration Manager Tool der Software Power Monitoring Expert verwendet werden?

Die EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME)-Konfiguration kann während der Phase der Inbetriebnahme und der gesamten Lebensdauer der Software geändert oder ergänzt werden.

Da die Konfigurationsinformationen in der Software an verschiedenen Stellen gespeichert sind, z. B. in der Datenbank, in der Windows-Registrierung, im Dateisystem und in Konfigurationsdateien, ist die Verwaltung einer PME-Konfiguration ein komplexer, zeitaufwändiger Vorgang.

Der Configuration Manager reduziert die Zeit, die für die Arbeit mit PME-Konfigurationen benötigt wird, indem er die Konfigurationsinformationen eines Systems einliest und anzeigt. Nach dem Einlesen können Sie die Konfigurationsinformationen prüfen und in einer Archivdatei speichern. Anschließend können Sie die archivierten Konfigurationsinformationen auf andere Systeme übertragen.

HINWEIS: Wenn Sie den Configuration Manager zur Aktualisierung oder Migration eines vorhandenen Stromüberwachungssystems verwenden möchten, müssen Sie ihn sowohl auf dem Quell- als auch auf dem Zielstromüberwachungssystem installieren, mit dem Sie arbeiten möchten.

HINWEIS: Der Configuration Manager kann nicht alle Komponentenanpassungen lesen, speichern oder schreiben. Ausführliche Informationen zum Durchführen eines System-Upgrades oder einer Migration mit dem Configuration Manager finden Sie unter Side-by-Side-Upgrade oder Systemmigration.

HINWEIS: Der Configuration Manager überträgt keine PME-Lizenzen und gibt auch keine Warnungen zu Lizenzierungsproblemen aus.

Das Tool kann von der Schneider Electric Website heruntergeladen werden:

Hier klicken

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 8.2EcoStruxure Power Monitoring Expert
Weitere Produktinformationen
Bereich:
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 8.2EcoStruxure Power Monitoring Expert