FAQs durchsuchen
Welche Protokolle werden bei der neuen Serie der Power Logic Geräte PM5600 und PM5700 unterstützt?
Das Messgerät unterstützt die Protokolle Modbus TCP, BACnet/IP, EtherNet/IP, HTTP/HTTPS4, SNTP, SNMP, SMTP, FTP/FTPS und DNP3 und kann über seine Ethernet-Kommunikationsschnittstelle mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s kommunizieren.
Das Messgerät unterstützt eine einzige IP-Adresse zwischen zwei 10/100Base-TEthernet-Schnittstellen. Die zweite Ethernet-Schnittstelle fungiert als ein Ethernet-Switch. Dies ermöglicht kürzere Ethernet-Kabel zwischen den Messgeräten, ohne dass zusätzliche Ethernet-Router oder -Repeater erforderlich sind. Dadurch werden die Netzwerkverbindungen vereinfacht sowie Installationszeit und -kosten gespart.
Das Messgerät unterstützt maximal 128 parallele TCP/IP-Verbindungen, die zwischen den Protokollen HTTP/HTTPS, FTP/FTPS und Modbus TCP sowie anderen TCP/IP-Protokollen geteilt werden.
Das Messgerät unterstützt maximal drei parallele Verbindungen (Sitzungen) über das DNP3-Protokoll.
Das Messgerät unterstützt eine einzige IP-Adresse zwischen zwei 10/100Base-TEthernet-Schnittstellen. Die zweite Ethernet-Schnittstelle fungiert als ein Ethernet-Switch. Dies ermöglicht kürzere Ethernet-Kabel zwischen den Messgeräten, ohne dass zusätzliche Ethernet-Router oder -Repeater erforderlich sind. Dadurch werden die Netzwerkverbindungen vereinfacht sowie Installationszeit und -kosten gespart.
Das Messgerät unterstützt maximal 128 parallele TCP/IP-Verbindungen, die zwischen den Protokollen HTTP/HTTPS, FTP/FTPS und Modbus TCP sowie anderen TCP/IP-Protokollen geteilt werden.
Das Messgerät unterstützt maximal drei parallele Verbindungen (Sitzungen) über das DNP3-Protokoll.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: