FAQs durchsuchen
Was ist die HSTC-Funktion (High-speed Transient Capture) bei den Netzanalysatoren der Serie ION9000T und wozu kann sie verwendet werden?
Der ION9000T überwacht kontinuierlich eingehende Spannungssignale.
Zusätzlich zur standardmäßigen Transitentenüberwachung erkennt der ION9000T Hochspannungstransienten im Submikrosekundenbereich bis zu einer Spitzenspannung von 10 kV.
Das Messgerät ION9000T ist mit Firmware und Frameworks ausgestattet, die die HSTC-Funktion aktivieren.
Die Standardeinstellungen für HSTC sind für die meisten Anwendungen geeignet.
Verwenden Sie die Standardeinstellungen oder nehmen Sie Änderungen entsprechend Ihren Systemanforderungen vor.
Verwenden Sie die HSTC-Funktion zur:
- Erweiterung der Fähigkeiten zur Erkennung von Netzqualitätsereignissen in Kombination mit der standardmäßigen Transientenerfassung.
- Aufzeichnung von Daten vor dem Ereignis, um die Eigenschaften des eingehenden Spannungssignals vor der Störung zu sehen.
- Alarmbenachrichtigungen zu erhalten, wenn eine Transiente erkannt wurde.
- Diagramme von Wellenformen zum besseren Verständnis des transienten Ereignisses. Zum Beispiel: Spitzenwert, Dauer und anfängliche Polarität der Transiente.
- Aufzeichnung von Statistiken, wie z. B. der Spannungsbelastung, um einen Hinweis auf die kumulativen Auswirkungen auf die Lasten innerhalb des elektrischen Systems zu erhalten.
- Sortieren von Spannungstransienten nach Spitzenwert und Dauer.
- Quantifizierung von Transienten auf Basis der einzelnen Phasen.
- Erkennen und charakterisieren Sie Transienten, um Strategien zur Schadensbegrenzung zu entwickeln.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: