{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Wie kann die SD Karte für den Multiloader VW3A8121 formatiert werden, falls sie nicht erkannt wird?

Der Multiloader ist ein Handgerät zur Übertragung von Konfigurationen auf ATV Frequenzumrichter.

Die Dateien zum Upload liegen auf der im Multiloader SD Slot eingesteckten SD Karte.
Der Multiloader kann auch über die USB Schnittstelle an einen PC angeschlossen werden und wird dann als externes Laufwerk im PC angezeigt.

Falls die SD Karte dort nicht oder nur als leeres USB Gerät angezeigt wird, verwenden Sie bitte die Windows Datenträgerverwaltung, um die SD Karte zu formatieren. Dazu ist die Karte in den SD Slot des PCs zu stecken.

In der Datenträgerverwaltung ist die "unallocated disc" mit rechter Maustaste und der Funktion "new simple volume" als FAT32 Laufwerk zu formatieren.

Anschließend ist die SD Karte im Multiloader bzw. im PC sichtbar.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
ATV312HD11M3ATV12HU15M2ATV320D11M3CATV32HD11N4VW3A8121
Weitere Produktinformationen
Produkt:
ATV312HD11M3ATV12HU15M2ATV320D11M3CATV32HD11N4VW3A8121