FAQs durchsuchen
Kann ein 4-poliger Fehlerstromschutzschalter vom Typ '4P iID' in einer 3-poligen Anwendung verwendet werden?
Die iID-Fehlerstromschutz 4P sind für 3-poligen Anwendung geeignet.
Wenn die Spannung 400V AC beträgt, kann ein 4-poliger Fehlerstromschutzschalter vom Typ '4P iID' ( Typ A, A-Si und B) für eine 3-polige Anwendung verwendet werden.
Vierpolige Fehlerstromschutzschalter können normalerweise an Drehstromkreisen ohne Neutralleiter verwendet werden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: