FAQs durchsuchen
Kann ein 4-Poliger Fehlerstromschutzschalter Typ '4P iID' in einer 3-poligen Anwendung verwendet werden?
Der iID-Fehlerstromschutz 4P 63A 300mA Typ A Si ist für 3-poligen Anwendung geeignet
Wenn die Spannung 400V AC beträgt, kann ein 4-poliger Fehlerstromschutzschalter vom Typ '4P iID B-Si, A und A-Si' für eine 3-polige Anwendung verwendet werden.
![4P-FI in 3P Anwendung 4P-FI in 3P Anwendung](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000AtKPNQA3&oid=00DA0000000abSmMAI)
Vierpolige Fehlerstromschutzschalter können normalerweise an Drehstromkreisen ohne Neutralleiter verwendet werden
Wenn die Spannung 400V AC beträgt, kann ein 4-poliger Fehlerstromschutzschalter vom Typ '4P iID B-Si, A und A-Si' für eine 3-polige Anwendung verwendet werden.
Vierpolige Fehlerstromschutzschalter können normalerweise an Drehstromkreisen ohne Neutralleiter verwendet werden
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: