FAQs durchsuchen
Was bedeutet die Fehlermeldung "iir9" im Dispaly des Schrittmotorverstärkers SD328B?
Der Fehlercode ist in keinem Handbuch dokumentiert; dieser deutet auf eine fehlerhafte Firmware im EEPROM hin. Die Firmware startet nicht. Die Ursache kann eine nicht vollständig übertragene Firmware sein oder die Firmware wurde falsch im EEPROM abgelegt.
Mit dieser Meldung ist eine Verbindung zum Gerät nicht möglich. Auf dem HMI erscheint die Meldung - r q (IIRQ) > 0001 > 0000 und bedeutet "Illegal Interrupt" des Prozessors. Das Gerät muss ausgetauscht bzw. zur Reparatur eingeschickt werden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: