FAQs durchsuchen
Welcher Mindestabstand ist bei den XPSU Sicherheitsgeräten gefordert?
Es gibt keine Vorgaben zu Mindestabständen, da das Gehäuse keine Lüftungsöffnungen hat, die ggf. verdeckt werden könnten.
Eine mögliche Einschränkung ist der „maximale thermische Strom“ „Ith“ wie in den technischen Daten beschrieben; entweder liegt der „Ith“ unter 6A oder die Umgebungstemperatur liegt unter 35°C.
Erfolgt ein Betrieb über diesen Grenzen, sollte mindestens ein Abstand von 22,5 mm (die Breite eines Moduls ) um das Gerät herum sein.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: