{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Pro-face: Welche Schritte sind beim Austausch eines Pro-face HMI Panels wichtig und zu beachten?

Sollte ein Pro-face HMI Panel aufgrund eines Defekts getauscht werden, ist zunächst zu prüfen, ob dieses Modell noch lieferbar oder reparierbar ist.
Ist dies nicht mehr möglich, kann ein Nachfolge HMI Panel angezeigt werden.

Die Nachfolge HMI Panels sind grundsätzlich ähnliche oder gleiche Modelle.
Allerdings ist aufgrund der technischen Entwicklung zwingend eine Überprüfung vorzunehmen, ob das neue HMI Panel technisch adäquate Eigenschaften besitzt (SPS Treiber, Anschlüsse, Adapter usw.).

So ist z.B. ein MPI Anschluss mit einem 25-poligen Stecker bei einem aktuellen HMI Panel nicht mehr möglich.

Diese Umstellungsinformationen finden Sie im "Replacement guidebook" auf der unten aufgeführten Internetseite.

Das auf dem bisherigen HMI Panel verwendete Projekt sollte als Datei zur Verfügung stehen, andernfalls ist ein Herunterladen aus dem bisherigen HMI Panel notwendig.
Hierzu werden bei nicht mehr aktuellen Pro-face HMI Panels spezielle Kabel benötigt.
Ebenso kann der Hersteller das Projekt gesichert haben, dann ist es nicht herunterladbar.

Diese Informationen finden Sie auf der Pro- face Internetseite unter :

https://www.pro-face.com/otasuke/replace_search/contents_replace_e.html



Schneider Electric Österreich