undefined undefined
{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Wo kann die Software zur Inbetriebnahme der Verstärker Lexium 32/32i, Lexium SD328x und Lexium ILx heruntergeladen werden?

Für die Inbetriebnahme der Antriebsverstärker Lexium "ILx", Schrittmotorverstärker Lexium "SD328x", Servoverstärker "Lexium 28", "Lexium 32" und "Lexium 32i" wird folgende Software für die Parametrierung benötigt:

Für den integrierten Antrieb "ILx" und Schrittmotorverstärker "SD328x":
- Software "Lexium CT". Kostenlos herunterladbar von unserer Homepage:
https://www.se.com/de/de/download/document/LexiumCT_manual_DE/

Für den Servoverstärker Lexium 32, Lexium 32i und Lexium 28:
- Software "SoMove". Kostenlos herunterladbar von unserer Homepage:
https://www.se.com/de/de/download/document/SoMove_FDT/

- Lexium DTM Library:
Die Gerätetreiber Datei "Lexium DTM Library" wird benötigt, damit die Lexium 32(i) /28 unter SoMove erkannt werden.
Die DTM Libary ist nach der Installation von SoMove zu installieren.
https://www.se.com/de/de/download/document/Lexium_DTM_Library/

Inbetriebnahme Kabel "TCSMCNAM3M002P":
Für alle Verstärker wird das Inbetriebnahme Kabel "TCSMCNAM3M002P" (USB auf RJ45 Modbus Umsetzer) benötigt.

Hinweis:
Für den Antrieb ILx wird noch ein Zusatzkabel "VW3L1T000R30" benötigt.

Produkthandbücher:
Die Produkthandbücher sind auf der Schneider Electric Homepage www.se.com/de/de verfügbar.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Produkt: