FAQs durchsuchen
Pro-face: Wie wird ein Pro-face HMI Panel in den Werkszustand zurückgesetzt?
So initialisieren Sie den Speicher und setzen das HMI Panel in den Werkszustand zurück:
Tippen Sie an den oberen, rechten Bildschirmrand des HMI Panels und direkt danach tippen Sie mit dem Finger auf den unteren, linken Bildschirmrand. Es öffnet sich nun eine graue Leiste an der unteren Seite des Bildschirms.
Dort drücken Sie den Menüpunkt "offline", um in die Systemeinstellungen des HMI Panels zu gelangen.
Wählen Sie im Menü: Initialization menu die Funktion Initialize User Memory.
Das Passwort lautet standardmäßig: 1101
Sämtliche Projektdaten werden durch den Werksreset dauerhaft im HMI Panel gelöscht!
Das Projekt ist danach erneut auf das HMI Panel zu laden.