FAQs durchsuchen
Welche Feldbusprotokolle werden von dem Sanftanlasser ATS480 unterstützt?
Der Sanftanlasser ATS480 verfügt intern über eine RJ45 Schnittstelle mit dem Protokoll Modbus RTU.
Ferner besteht die Möglichkeit, über eine zusätzliche Optionskarte sich mit weiteren Feldbusprotokollen zu verbinden.
Als Optionskarten stehen folgende Kommunikationsmodule zur Verfügung:
- Modbus TCP / EtherNet IP mit der Kommunikationskarte "VW3A3720"
- CanOpen Daisy Chain "VW3A3608"
- CanOpen Sub D "VW3A3618"
- CanOpen 5 polige Schraubklemme "VW3A3628"
- Profibus DPv1 Sub D "VW3A3607"
- Profinet Daisy Chain "VW3A3647" // Verfügbar erst ab ca. Juli 2022
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: