FAQs durchsuchen
Wie wird der Parameter NPR für die Leistung bei dem Frequenzumrichter ATV340 und ATV320 skaliert ?
Die Motornennleistung NPR mit der logischen Adresse "9613" wird beim ATV340 wie folgt skaliert:
0,01 kW <= 15kW
0,1 kW >= 18,5 kW
Die Skalierung lässt sich über den Feldbus auch über die logische Adresse "9802" auslesen:
Die Motornennleistung NPR mit der logischen Adresse "9613" wird beim ATV320 wie folgt skaliert:
0,01 kW --> Gilt für alle Baugrößen.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: