FAQs durchsuchen
Sind die Komponenten der ersten Generation der Funktaster ohne Batterie, wie z.B. der Pilzdrucktaster ZB5RZC2 in Kombination mit dem Taster ZBRT1, kompatibel mit der aktuellen Generation der Funktaster ohne Batterie?
Die Komponenten der ersten Generation sind mit den Komponenten der zweiten Generation der Funktaster ohne Batterie nicht miteinander kompatibel.
Bei einem Defekt der Komponenten der ersten Generation muss sowohl der Drucktaster wie das Funkschaltelement ersetzt werden.
Im Anhang sind entsprechende Bilder der unterschiedlichen Generationen der Funkschaltelemente hinterlegt.
Die neue Generation der Funkschaltelemente ist kompatibel mit dem Standard Drucktaster Programm der Harmony Baureihe XB4/XB5.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Anlage(n)
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: