FAQs durchsuchen
Welcher Frequenzumrichter der ATV Baureihe kann die Sicherheitsfunktion SBC realsiseren?
Die Frequenzumrichterbaureihe ATV 340 in Verbindung mit der Sicherheitskarte VW3A3802 kann mit Hilfe des Konfigurationstools SoMove die Funktion SBC realisieren.
Die Funktion SBC dient der sicheren Ansteuerung einer Haltebremse. SBC wird bei Freigabe immer parallel mit STO aktiviert.
Eine im stromlosen Zustand aktive Haltebremse wird in sicherer, zweikanaliger Technik angesteuert und überwacht.
Durch die zweikanalige Ansteuerung kann auch bei einem Isolationsfehler im Ansteuerkabel die Bremse noch aktiviert werden. Durch Testimpulse werden solche Fehler frühzeitig aufgedeckt.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: