{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Welche Anforderungen werden an die Not-Aus Abschaltung von Experimentier-Einrichtungen gestellt?

Die Definition Not-Aus wird als Bezug zur DIN VDE-537 'Errichten von Niederspannungsanlagen' behandelt.

Ein entscheidender Unterschied zum Not-Halt ist, dass Schütze nicht zugelassen sind.

Im Gegensatz zum Not-Halt muss beim Not-Aus eine Trennfunktion gegeben sein, was bei der Auswahl der Betriebsmittel unbedingt beachtet werden muss.

Sämtliche Stromkreise an den Experimentier-Einrichtungen eines Raumes müssen einzeln oder in Gruppen allpolig von der Stromversorgung getrennt werden können. Diese Trenneinrichtung muss gegen unbefugtes Einschalten gesichert sein (z.B. durch Schlüsselschalter).

Die Steckdosenstromkreise an den Experimentier-Einrichtungen müssen mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Typ B mit einem Bemessungsdifferenzstrom von  IΔN ≤ 30 mA  versehen sein.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
XPSUAK32APXPSUAK32ACXPSUAK12APXPSUAK12AC
Weitere Produktinformationen
Produkt:
XPSUAK32APXPSUAK32ACXPSUAK12APXPSUAK12AC