FAQs durchsuchen
Sind die Frequenzumrichter ATV320 in der Bauform IP66 oder IP65 für einen Betrieb im Außenbereich zugelassen?
Die Frequenzumrichter Altivar ATV320 mit der Endung "W/WS" sind verstärkte Versionen des Standardgehäuses mit Schutzart IP66/65.
Sie wurden ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen konzipiert.
Diese Gehäuse sind nicht für Außenbedingungen ausgelegt, die eine Wärmeableitung und UV-Behandlung (Sonneneinstrahlung) erfordern, um im Außenbereich ganzjährig eingesetzt zu werden.
Die IP-Schutzartentabelle berücksichtigt nicht die Bedingungen im Freien.
Die IP-Bewertung bezieht sich nur auf den Schutzgrad gegen Staub und Wasser.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: