{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Pro-face: Was ist bei der Datensicherung des Softwareprojektes bei einem HMI Panel der Reihe GP2xxx und kleiner zu beachten?

Die Datensicherungen von Projekten, welche auf den Pro-face HMI Panels GP2xxx und kleiner - z.B. GP270 - durchgeführt werden, sind nicht ohne einen gewissen Aufwand in Bezug auf die zu verwendende Hardware und Software durchzuführen. Diese Panel sind schon länger abgekündigt und die aktuellen Softwarepakete sind nicht mehr hierfür ausgelegt.

Das Vorhandensein der damals geladenen Projektdatei ist von Vorteil.

Die Datensicherung aus dem bisherigen Panel:
Diese HMI Panel wurden mit der Software GP Pro III programmiert. Diese ist auf Windows XP lauffähig. Innerhalb der Software gab es ein Transfer Tool, mit welchem über den COM Port Projekte aus dem Panel oder ins Panel geladen wurden.
Es wird ein spezielles Kabel benötigt, welches nur noch im Internethandel von Fremdherstellern angeboten wird. Dort gibt es eine Version mit USB Wandler (GPW-CB03) und ein Kabel für den Anschluss an den COM Port (GPW-CB02) des PCs.

Ist das Projekt gesichert, muss es mit dem in der neuen Software GP Pro EX integrierten 'Project converter' auf das aktuelle Softwareformat konvertiert werden.

Laden der Projektdatei auf das neue Panel:
Diese Datei ist dann in der aktuellen Software GP pro EX zu öffnen und der Paneltyp ist auf das aktuelle Panel (z.B. GP4301Tx) zu ändern.

Anschließend kann dieses Projekt, sofern es fehlerfrei ist,  auf das neue Panel geladen werden.
Dazu wird ein USB Kabel benötigt. Das USB Kabel ist in den PC und das jeweilige Panel (Mini USB) zu stecken.
Als Übertragungssoftware kann die Programmiersoftware GP Pro EX verwendet werden. Ebenfalls kann das aktuelle Transfer Tool als Einzelanwendung auf der Pro-face homepage heruntergeladen werden. Für dieses Lade-Tool ist keine Lizenz notwendig.

Zusammenfassung:
Es wird die Software GP Pro III (auf WinXP), GP Pro EX und die Hardware bestehend aus Kabeln und den HMI Panels benötigt.


Schneider Electric Österreich