Welche Systeme müssen extern an eine EVlink Home-Elektroladestation installiert werden?
Article available in these languages:English
Die EVlink Home-Elektroladestation muss mindestens durch einen Leitungsschutzsschalter sowie einen Fehlerstromschutzschalter Typ A mit mindestens 30 mA gemäß IEC 62851-1 und IEC 60364-7-722 geschützt werden.