{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Was ist bei der Fehlermeldung zu beachten, die möglicherweise beim Verbindungsaufbau über Modbus TCP zur Software SoMove beim ATV600 auftritt ?

In den Firmwareversionen (ab dem Jahr 2021) wurde ein zusätzlicher Schutz eingebaut.

Dadurch ist es nicht mehr möglich, sich direkt mit der Inbetriebnahme-Software SoMove über Modbus TCP zu verbinden.

Es wird folgende Fehlermeldung ausgegeben:

"The DTM is not allowed to connect to the device over selected fieldbus. Use a different fieldbus or disable the access management for the selected fieldbus."

Damit die Verbindung wieder aufgebaut werden kann, gibt es zwei Möglichkeiten:

1.  Über das Grafikdisplay:

  • Aufrufen des Menüpunkts 6 (Kommunikation) --> 6.1 Kommunikationsparameter --> Embd Eth Konfig --> Dort den Punkt "User authentication" --> "Eth Embd User Auth." auf "Nein" setzen.

2.  Mittels Modbus Programmierkabel "TCSMCNAM3M002P" und der Software SoMove:

  • In der Parameterliste unter dem Menüpunkt Feldbus --> Port - Modbus TCP--> Sicherheit
den Parameter   'user authentication mechanism'  auf den Wert 'Disable' setzen.

Image




Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Produkt: