{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Wie wird mit Hilfe der Speicherkarte XPSMCMEM0000 des Controllers XPSMCM eine Konfiguration kopiert?

Nach Erstellen/Validieren der Konfiguration mit der Software "SoSafe configurable"  wird diese in den Controller XPSMCM über ein USB Kabel geladen.
Die Speicherkarte XPSMCMME0000 ist im Controller XPSMCM in dem dafür vorgesehenen Port bereits gesteckt.

Insofern bei der Konfigurationsauswahl der Haken für die Funktion „deaktiviert Laden von MME“ nicht gesetzt ist  (Standard Einstellung), wird die Konfiguration sowohl in den Speicher des Controllers XPSMCM  als auch auf die Speicherkarte geladen.

Nun kann die Konfiguration mit Hilfe der Speicherkarte auf einen weiteren Controller XPSMCM geladen werden.
Zunächst ist die Speicherkarte mit der Konfiguration in den Controller XPSMCM einzusetzen. Nach Anlegen der Versorgungsspannung wird die Konfiguration automatisch geladen und nach erfolgreichem Ladevorgang schaltet der Controller XPSMCM sich in den „RUN“ Status.

Bei Verwendung eines XPSMCM Controllers ohne Konfiguration wird dieser von der Speicherkarte geladen; besitzt der XPSMCM Controller bereits eine Konfiguration, wird diese automatisch von der Konfiguration, die auf der Speicherkarte vorhanden ist, überschrieben.


Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Produkt: