Die ATVRegen Geräte (ATVRU75N4 und ATVRD15N4) beginnen mit der Rückspeisung, wenn die Zwischenkreisspannung ca. 30V über dem Wert liegt, der dem Wert (AC-Netzspannung * Wurzel(2)) entspricht.
Beispiel:
Wenn die AC-Netzspannung z.B. 400V beträgt, dann wäre die Zwischenkreisspannung = 400V * Wurzel(2) = 566V DC.
Also beginnt die Rückspeisung vom DC-Bus zum AC-Netz, wenn die DC-Bus Spannung ca. 596V DC beträgt.
Die Formel für den Start der Rückspeisung ist: Netzspannung * Wurzel(2) +30V