Die kompakten Leistungsschalter der ComPact NSX- und NSXm-Serien mit Differenzstromüberwachung erfüllen die Anforderung der Überwachung von 6 mA Gleichstrom (Typ A Fehlerstromschutz), wie in der Norm IEC 60755 festgelegt (die in IEC 60947-2 referenziert wird).
Die Leistungsschalter mit Micrologic 4/7 und optionalen Vigimodulen unterliegen nicht den Normen für Wohngebäude wie IEC 61009 und 61008, sondern der IEC 60947-2, Anhang B.
Die Leistungsschalter mit Micrologic 4/7 und optionalen Vigimodulen unterliegen nicht den Normen für Wohngebäude wie IEC 61009 und 61008, sondern der IEC 60947-2, Anhang B.