FAQs durchsuchen
Welches ist der Nachfolger des Verbindungsgateways Acti9 - PowerTag - Link?
Der Verkauf der PowerTag - Links, hierzu gehören die Referenzen A9XMWD20 und A9XMWD100, wird am 30. März 2023 eingestellt.
Der Nachfolger ist der EcoStruxure Panel Server Universal (PAS600).
Dieser kann, genau wie der PowerTag - Link, über ZigBee mit den jeweiligen PowerTags der Acti9 - Reihe kommunizieren.
Zusätzlich besitzt dieses Gateway sowohl eine Modbus - RTU als auch eine Modbus TCP/IP - Schnittstelle, womit auch Messgeräte über Modbus-Dienste kommunizieren können.
Den EcoStruxure Panel Server Universal (PAS600) gibt es in folgenden Ausführungen:
- 24V - Spannungsversorgung + S0 - Eingänge:
- 230V - Spannungsversorgung:
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: