FAQs durchsuchen
Wie hoch ist die IP-Schutzart für das Außenteil (Kühlkörperbereich) bei Verwendung eines Flanschmontagesatzes beim ATV630 / ATV930 ?
Das Leistungsteil für den Altivar Prozess ATV630 / ATV930 mit einem Durchsteckrahmen Montagesatz ist wie folgt definiert:
Baugröße 1 bis Baugröße 5: IP55
Baugröße 6: IP41
Baugröße 7: IP54
Eine Auswahltabelle mit den dazugehörigen Durchsteckrahmen (flange mounting kits) befinden sich im Anhang.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Anlage(n)
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: