FAQs durchsuchen
Welche Besonderheit ist bei den Messgeräten der Serie PM3000 im Bezug auf die Energiewerte über Modbus für den Datentyp Float32 zu beachten?
Die Energiewerte können bei den Messgeräten PM3250 (METSEPM3250) und PM3255 (METSEPM3255) über Modbus RS485 ausgelesen werden.
Hierbei werden mitunter die Energiewerte sowohl im Datentyp INT64 - 64Bit als auch im Float32 - 32Bit zur Verfügung gestellt.
Bei Messgeräten mit Firmware - Versionen V1.09.00 oder älter, können die Energiewerte lediglich im Datentyp INT64 ausgelesen werden.
Dieser Fehler wurde in den neueren Firmware - Versionen >V1.09.00 behoben.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich: