FAQs durchsuchen
Was ist der Unterschied zwischen einem EcoStruxure Panel Server 600 (PAS600) und einem EcoStruxure Panel Server 600L (PAS600L) ?
Der größte Unterschied zwischen diesen Geräten liegt in der Versorgungsspannung.
Versorgungsspannung - PAS600:
- 110 - 277 V AC 50/60 Hz
- 110 - 277 V DC
Versorgungsspannung - PAS600L:
- 24 V DC
Darüber hinaus besitzt der PAS600L zwei S0 - Impulseingänge zur Zählung von Impulsen.
Über folgenden Link gelangen Sie zur Produktseite des PAS600:
https://www.se.com/de/de/product/PAS600/panel-server-universal-funk-und-modbus-rtuethernetinterface-230v/
Über folgenden Link gelangen Sie zur Produktseite des PAS600L:
https://www.se.com/de/de/product/PAS600L/panel-server-universal-funk-und-modbus-rtuethernetinterface-24v-s0/
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Produkt: